Soluciones definitivas
en superprecisión


Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Superprecisión
Estos componentes son diseñados con acero especial, tienen cantidad reducida de impurezas en el acero y, por lo tanto, una mayor vida útil

Rodamientos de Doble Hilera de Rodillos Cilíndricos
Componentes diseñados para ofrecer alta rigidez en las aplicaciones de elevada velocidad como husillos de tornos. Especificación estándar E44: orificios y accesos para lubricación por aceite en el anillo exterior

Rodamientos de Bolas de
Contacto Angular de Ultra

Velocidad Serie Alta Rigidez Son productos de altas prestaciones, desarrollados para operar a muy altas velocidades con bajo incremento de temperatura. Rodamiento adecuado para aplicaciones mecánicas de ultra precisión y ultra velocidad

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular para Apoyo en Husillos de Bolas
Rodamientos de alta rigidez de bolas de contacto angular para apoyo en husillos de bolas para máquinas-herramienta. Productos de caras universales para ser ensamblados bajo cualquier requerimiento de rigidez o ciclo de vida. También se encuentra una serie prelubricada con grasa especial

Conozca algunos de los productos NSK reconocidos por su alta velocidad, avanzada precisión y elevados rendimientos

Considerada ejemplo de excelencia en la producción de rodamientos de alto desempeño utilizados por las más grandes industrias de Latinoamérica y del mundo, NSK también actúa con éxito en el suministro de avanzadas soluciones para los fabricantes de máquinas operativas y otros equipos industriales.

NSK ofrece a este mercado productos de alta precisión que involucran tecnología de última generación destinados al movimiento lineal. Los principales equipos de esta línea son los rodamientos de superprecisión, guías lineales, husillos de bolas, además de los robots modulares, los monocarriers y las mesas de precisión XY.

Compactos y muy durables, estos productos son capaces de realizar movimientos precisos y veloces, con bajos índices de ruido y vibración. Debido al sistema de Maintenance Free, desarrollado por NSK, estos componentes trabajan con mucha eficacia por un largo
período de tiempo sin la necesidad de relubricación. La gran ventaja de estas soluciones es que permiten que las empresas consigan reducir costos de energía y mantenimiento.

 

Confiabilidad de productos

Guías lineales
Tienen la finalidad de soportar y desplazar cargas y máquinas, ofreciendo capacidad de carga elevada por medio de un desplazamiento suave. Alta durabilidad y avanzada
tecnología de fabricación

Husillos de bolas
Transforman el movimiento rotativo en desplazamiento lineal. Tienen larga vida por la utilización de aceros especiales y alta rigidez por la disposición de arcos góticos reduciendo los juegos entre bolas y agujeros

Rodamientos de superprecisión
Aplicados en el motor principal de centros de maquinado, por ejemplo, estos rodamientos presentan alto índice de precisión, atingiendo rotaciones hasta 5 veces mayores que los rodamientos convencionales
(Vea cuadro)

 

Envíe este artículo a un amigo

 Artículo anterior